This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:DRV3901-Q1 EVM 电路板原理图文件

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384072/drv3901-q1evm-drv3901-q1-evm-board-schematic-file

器件型号:DRV3901-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV3901-Q1

工具与软件:

你好。

几周前、我收到了 DRV3901-Q1 EVM 产品的"用户指南"文件。

您能否提供 EVM 板的原理图数据?

此外、我是否可以购买1套 DRV3901-Q1 EVM 板?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请给我们的设备经理多几个小时的时间进行回复。  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过以下链接通过购买申请获取有关 EVM 的更多详细信息

    https://www.ti.com/tool/DRV3901-Q1EVM 

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:  

    ´s 也要求使用此用户指南。 很遗憾、一旦我获得批准、"安全资源"中显示的文档就不正确了。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我在内部进行检查。 "我不会骗你的。"

    谢谢!

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、

    如您所说、该过程应是索取 EVM 页面上的用户指南、然后会提供一个 ZIP 文件、其中包括固件、硬件文件、原理图、用户指南等  

    我们在内部进行了一些查找、发现当您输入请求时、您获得了错误文件夹的批准。  这只是我们的一个错误。  现在、您应该获得了 EVM 文档的批准! 如果可行、请告诉我。

    此致!

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="607780" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1384072/drv3901-q1evm-drv3901-q1-evm-board-schematic-file。此外、我可以购买一套 DRV3901-Q1 EVM 电路板吗?

    点击 EVM 页面上的"Request"、获取批准来订购它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我申请了 DRV3901-Q1参考原理图文件、我何时会收到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在收到了所有文件。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我申请了 DRV3901-Q1参考原理图文件、我何时会收到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您收到了吗?