This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:有关状态寄存器的详细信息

Guru**** 2811465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390801/drv3901-q1-details-regarding-the-status-register

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

您能不能支持我们回答以下问题吗  

1. 如果点火脉冲后电压立即断开、我们如何确保爆炸熔丝已成功展开或在 OUTH/OUTL 引脚的爆炸熔丝连接断开?

 要为更改节点地址而设置的 NAD/nFault 引脚的容差级别是多少?  

谢谢。此致  

Samrudhee Neve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samrudhee:

    感谢您问这个问题。 以下是我的评论。

    1.如果 OUTH 或 OUTL 路径存在连接中断、则通过 LS FET 检测到的电流 将不会达到 ISNS_THRS、这将导致发生 TSTART_TO。 这会显示在 DEPLOY_STAT 寄存器中。 同样、如果检测到欠压、也会显示在 DEPLOY_STAT 寄存器中。  可以使用更高的电阻来进行进一步的关断状态诊断、以确保 Pyro 电阻 增大。  

    节点地址取决于 NAD/nFAULT 引脚上的上拉电阻、数据表中提供了限制  

    如果这澄清了问题、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu