This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:有关待机模式的问题

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387953/drv8343-q1-question-about-standby-mode

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

你好、专家

我在数据表中看到过"待机模式"。 没有关于 "待机模式"的更多说明。

如何了解 DRV8343"待机模式"?

在 "待机模式"下、VCP 引脚输出处于什么状态? 是高电平还是低电平?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jay、

    感谢您的提问。 我已经指派了一名团队成员来审核问题并设定时间表预期。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:  

    我认为刚才提到的"待机模式"应该是"无源模式"、其功能与产品说明书第8.3.5.8.1节-无源模式下的开路负载检测相同。  

    在被动模式下、最初仅 MOSFET 被禁用、VCP 不应受到正常启用运行的影响。  

    此致、  

    -约书亚