This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A-Q1:MCT8316A-Q1

Guru**** 2440930 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A-Q1, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389818/mct8316a-q1-mct8316a-q1

器件型号:MCT8316A-Q1
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持 :有一个关于高精度实验室系列的问题: 无刷直流电机

尤其是梯形换向视频、  

在随附的字文档文件中可以看到这个问题、相电压 A、B、C 时序和反电动势 EA、EB、EC 似乎未对齐?  

而且 A 相电压之间的死区时间 T 与反电动势之间的死区时间似乎彼此不匹配?

另外、反电动势在一个电周期内改变极性、但 A 相电压始终保持相同的极性。

请参阅随附的字文件中带圆圈的区域、  

不确定它们是否应该在 A 相电压与反电动势 ea 波形之间对齐?

或者 A 相电压应该像反电动势波形那样改变极性?

或者我的理解和概念是否错误?  

如果可能且方便? 您能帮助指出我的问题或我的概念中的错误在哪里吗?  

谢谢、期待在方便时收到您的回复。  

yenwu loe2e.ti.com/.../TI_5F00_trapzoade-commutation.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、附件图片文件是从播放 高精度实验室系列( 无刷直流电机系列 、  

    "梯形换向"视频。  如果您播放该视频、您将看到帖子中附带的图片。

    希望这有助于解释图片的来源。

    谢谢

    Yenwu lo。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、此问题主要是与一般类型 BLDC 电机驱动相关的问题、不与 IC 直接相关:MCT8316A-Q1、  

    我最初不知道如何发布我的问题、因此我会随机选择一个器件型号=  MCT8316A-Q1、以便我可以创建我的问题主题并发布它。  

    谢谢

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Unknown 说:
    A 相电压之间的死区时间 T 与电路之间的死区时间似乎彼此不匹配?

     标记为 T'的时间段与 T 的时间段相同。对于 T'、A 相的半桥处于 Hi-Z 状态。 另一方面、t 包括3个换向步骤、一个 Hi-Z、另一个低侧 MOSFET 导通。 为了使 T 匹配 T'、T 必须缩短、以便仅包括电压下降的时间段。

    [报价用户 id="550130" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389818/mct8316a-q1-mct8316a-q1 "]

    不确定它们是否应该在 A 相电压与反电动势 ea 波形之间对齐?

    或者 A 相电压应该像反电动势波形那样改变极性?

    [报价]

    相电压输入到电机并以 GND 为基准。 当相电压较低时、半桥的低侧 MOSFET 处于导通状态、将电压拉至 GND (0V)。 我们希望反电势与相电流极性更接近、因为它是由电机生成的。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 约书亚  

    第一个问题、关于随附图片中的 T 和 T'不匹配问题。  

    我认为附加图片右侧的 A 相电压以直流母线接地为基准、而左侧的 T'时间间隔与 A 相生成的反电动势 (参考3相中性点)有关、这3相中性点 与直流母线 GND 差可能会导致 T & T'时间间隔不匹配、如附加图片中所示?  

    不确定上述推理是否合理? 您能确认吗?  

    P.S.基本上,我认为这可能是主要原因,这可能已经导致有关这2组波形不匹配的问题,  

    如果我们使用同一参考点绘制右侧和左侧波形、则左侧波形将与右侧波形匹配。  

    谢谢

    Yenwu lo  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果使用三相中性点测量 A 相、则它将匹配 BEMF 波形。 MCT8316Z 数据表的图8-5中提供了以三相中性点为基准的相电压示例。  

    相电流和相电压的捕获情况如 MCT8316Z 数据表中的图9-11所示。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 "我知道,我知道,你会喜欢的。" 9-11更详细地说,如果我看到更多的问题,我会再次与你. 再次感谢您的大力帮助。  

    此致、  

    Yenwu lo