This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:RGPR

Guru**** 2440930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391601/drv2700-rgpr

器件型号:DRV2700

工具与软件:

大家好、我想采用 类似于 DRV2700EVM-HV500的 DRV2700RGPR 元件、实现更简单的设计、但变压器  ATB322515-0110看起来 不适合新设计、不值得推荐。

是否有替代变压器的建议?

感谢您的关注。

迈克尔·拉莫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micael、  

    我会要求您学习数据表的8.2.1.2节。 它将帮助您了解如何选择该器件。

    通常、您需要根据所需的输出电压选择匝数比、而电感需要在效率和输出纹波之间进行权衡

    在本例中、如果您希望复制电路、您应该找到另一个匝数比相同为1:10且电感相似的变压器、但该器件将能够补偿不同的电感值。 3.3uH 到22uH 之间的任何部分都将正常工作、但基于此电感、输出纹波和效率将受到影响。  

    此致、
    Arthur