This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:电机突然停止、未显示错误

Guru**** 2440940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391236/mcf8316a-the-motor-suddenly-stopped-and-not-display-error

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

嗨、团队:

客户每秒读取一次电压电流和错误消息。 但他们的发现有时会发生驱动停止驱动电机和不显示错误。 您对此有什么建议吗? 电机转速会频繁调整、大约每200ms 调整一次、如果这会影响驱动器停止? 谢谢。
客户的 PWM 频率为25KHz、1A 峰值电流、300mA 工作、输入电压为24V  

电机驱动器配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    客户可能会遇到器件勘误表。 请参阅 本 E2E 常见问题解答中的#8。 当电机旋转时、如果发送了 I2C 命令、器件可能会锁定并需要下电上电才能复位。 权变措施是利用模拟/PWM 速度控制进行连续速度调节。

    此问题已在 MCF8316C 上得到解决。

    此致、
    Eric C.