This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:GUI 无法正常工作

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390581/drv8889-q1evm-gui-does-not-work

器件型号:DRV8889-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

我已经插好了所有东西、我使用 GPIO 切换示例更新了 MSPM0L1306 XDS110中的固件、但不断收到错误:

但该文件存在:

我是不是做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于记录、内置 MSP430的 GUI 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否手动下载并重试。 使用 GUI 下载代码可能存在一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我不清楚的一点、我是否需要将代码刷写到 MCU 中。 还是为我做了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我该拿你怎么办?" 将其放在工作区中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了一个新的工作区、其中仅包含该固件、单击文档中的链接、然后出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法100%确定自己不在树林中、但当我点击"在系统浏览器中打开"图标时、它会在浏览器中而不在 CCS Resource Explorer 窗口中运行时连接。 现在、要连接我的电机...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当您在浏览器中打开 GUI 时、 GUI 将尝试对 MSPM0进行编程。 由于它使用 UART 连接 MSPM0、因此需要先对其进行编程。

    请参见您的图片、其中显示 GUI 程序 MSPM0失败。 这就是为什么我让您手动编程的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用"在浏览器中打开按钮"完成了此操作。 出于某些原因、它无法在 CCS 中运行。 谢谢。