This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:使用 FOC 驱动 BLDC TurboFans、以降低可闻噪声

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8315A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389307/mcf8315a-using-foc-to-drive-bldc-turbofans-with-the-goal-of-reducing-audible-noise

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A、MCF8316AEVM

工具与软件:

我希望以降低可闻噪音的方式驱动100,000rpm BLDC 涡轮风扇(见下方链接)。 这些电机附带便宜的驱动电子装置、因此噪声非常大、就像牙钻一样。  

我对实施 FOC 来驱动这些电机感兴趣、但我不确定此 IC 是否能够应对极快的电机 RPM、因为常见的 FOC 适用于低速应用。  

我的问题是:

1) 1)  MCF8315A 是否能够驱动这些涡轮风扇?

2)是否预计风扇的可闻噪声会降低。

Turbofan 电机示例:

DC9-12V/7-24V 无刷涡轮增压风扇电机100000RPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1. 具体取决于此电机的极对数、您可使用以下公式将机械 RPM 转换为电频率:

      MCF 算法限制为最大~1500Hz 电气频率。 因此、如果电机有2个极(1个极对)、那么 MCF 算法可能接近以100000 RPM (~1666.7Hz)的速度驱动它。 如果此电机具有4个或更多极、我们的 MCF 算法将无法接近100000RPM。

      但是、另一个重要因素是 MCF8315的最大功率输出也取决于其热限制、这可能不足以在不过热的情况下以额定最大功率驱动电机。

      MCF831 6. A 可能能够 在全功率下接近驱动12V 版本、但由于这些器件集成了功率 FET、实际最大功率输出将受到热限制(取决于电路板布局、环境温度、气流、冷却等)。 并且这些器件不太可能在持续的12V 6A 或24V 5A 下运行而不触发过热关断。  

    2. 如果这些电机的内置控制器使用梯形换向、则可能会改善声学性能。  FOC 可以产生更平滑的正弦电流波形、并具有更低的扭矩纹波、从而降低噪声。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    1) 1)我确认我的电机具有1对电极、理想运行速度约为91,000RPM。 根据以上答案、看起来这将属于电气频率的工作区域。  此应用将使驱动电子器件与涡轮风扇产生的气流(以及大量空气)直接串联、因此我希望热管理不会太棘手。 我将首先介绍 MCF8316A

    2) 2)它们确实使用梯形换向、因此我很期待对其进行测试。

    跟进问题:

    使用此 BLDC 电机测试 MCF8316A 的最简单方法是什么? 评估板(MCF8316AEVM)是否是最佳路线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1. 同样、EVM 上的 MCF8316A 可在 EVM 上以~70W 的持续功率运行。 任何较高的值都可能会触发器件过热警告/关断。 热限制和器件的最大可持续功率输出可能会有所不同、具体取决于电路板布局设计、环境温度、气流、主动/被动冷却等

    是的、MCF8316AEVM 是评估性能的理想途径。

    仅供参考、最新的 MCF8316AEVM 应装有较新的器件版本 MCF8316C、该版本具有一些错误修复和特性增强功能。

    此致、
    Eric C.