This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:快速斜升、然后稳定启动和快速关闭

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV103, DRV8210, DRV8952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389264/drv110-fast-ramped-then-stable-start-and-quick-closing

器件型号:DRV110
主题中讨论的其他器件: DRV103DRV8952DRV8210

工具与软件:

大家好

我正在研究开发一种用于我们的一种配备60多个螺线管的光学分拣机的螺线管控制电路。 使用的电磁 阀为 MAC 子弹型阀 BV214A、它们由24VDC 供电、12W 电源。

问题是、这些螺线管需要:

  • 需要时、以每秒约20次的频率运行
  • 打开和关闭非常快-目标是打开5毫秒、关闭5毫秒。 如果打开或关闭时间更短、会更好。 到目前为止、我知道斜升启动会导致快速打开、然后 DRV110会降低 Vout 以保持打开、但对于快速关闭没有任何意义。

到目前为止、 DRV103DRV110 已经激发了我的兴趣。

我想就如何解决该问题获得一些见解和反馈。 控制信号可通过我们使用的任何驱动器触发螺线管、这是灵活的、因此我们可以使用具有3.3V 或5V 输出的微控制器或更快的24VDC PLC 晶体管输出。

请告诉我,如果有人能提供一些光。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haris、

    非常酷,感谢你的链接到阀门!  因此、24V / 2A、我猜这是峰值电流、但需要进行测试以确认浪涌电流不高于该电流。  您需要驱动两个方向(正向/反向)还是仅驱动一个方向(流动的电流=开路、无电流=闭合)?  这将决定每个螺线管需要1/2个电桥还是每个螺线管需要一个全桥。  

    我知道 DRV103和 DRV110已在我们的 螺线管驱动器 页面上、但请注意、它们是非常旧的器件、我们没有太多资源来支持它们。   

    我建议查看如何使用 DRV8912-Q1。  它具有12个1/2电桥、因此单个驱动器可以驱动12个螺线管。  其 OCP 跳闸范围为1.3A 至1.8A、因此这些螺线管的功率可能略微不足、但您可以对其进行测试并查看。  它具有一个 EVM、您可以命令其快速启动和运行:  https://www.ti.com/tool/DRV8912-Q1EVM 、您还可以并联输出以获得更高的电流、但是您可能只能通过一个芯片驱动6个螺线管、如下图所示(如果使用1/2桥配置、则每个电机将是2个螺线管)。  仅供参考、尽管此器件仅为 SPI、因此打开/关闭命令都将通过 SPI、而通过 SPI 斜升启动可能很困难。  

    除此之外、我建议查看我们的有刷直流电机驱动器。  查看此页面、我针对40V 和至少2A 的峰值电流进行了滤波:  https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#248=2%3B46&2716max=40%3B115& 

    对于这些电磁阀、这取决于您是需要每1个电磁阀1个电机驱动器、还是需要每个驱动器4个电磁阀。  它可能会过载、但请查看 DRV8952。  它可以为每个电机驱动器驱动4个螺线管。

    另一种选择是 每个螺线管使用1个 DRV8210 (或可能每2个螺线管)。  每1/2电桥可达到1.76A 的峰值电流、如果它们并联、则可达到3.52A 的峰值电流。  这可能是最具有成本效益的选项。  

    借助任何具有硬件输入的驱动器(如 DRV8952或 DRV8210)、您可以在输入上实施 PWM 斜坡、从而根据需要执行软/慢速打开/关闭

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    您是否需要驱动这两个方向

    从技术上讲、如果我们需要提供第二个输入来关闭螺线管、那么这不会很难管理、不确定如何将螺线管关闭。 理想情况下、将连接所有螺线管的共用0VDC、并将每个螺线管的信号电压施加为断开状态。 移除该电压将导致它立即关闭。

    我将查看您建议的所有组件、并告知您是否还有其他紧迫的问题。

    再次感谢!