This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C:5V 工作电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392812/mcf8315c-5v-operation

器件型号:MCF8315C
主题中讨论的其他器件: DRV10964

工具与软件:

您好-

此部件是否可用于5Vm 输入? 我看到它针对12-24V 电机电压操作进行了优化、是否有5V 电压的注意事项?

我能想到的唯一结果是电机启动期间的电压线路上的压降、并确保线路保持在4.5V 以上。 还有事吗?

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    [报价 userid="539911" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392812/mcf8315c-5v-operation "]我能想到的唯一一件事是电机启动期间电压线路上的压降、并确保线路电压保持在4.5V 以上。 还有其他问题吗?

    这是正确的、如果 VM 上的电压降至~4.5V 以下、器件将触发 VM_UVLO 故障、器件将复位。 我们通常不建议使用5VM 运行 MCF8315C、因为下限非常接近。

    我建议查看在5V 工作电压下运行的 DRV10964或 DRV10966。 如果有更好的建议、您能通过电子邮件向我发送目标应用和电机规格吗?

    此致、

    约书亚