This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215:用于有刷直流电机的电机驱动器

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213, DRV8215, DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392636/drv8215-motor-driver-for-a-dc-brushed-motor

器件型号:DRV8215
主题中讨论的其他器件:DRV8213、、 DRV8214

工具与软件:

您好!

我有兴趣使用其中一种 DRV821X 系列元件。 我主要对 DRV8213和 DRV82135感兴趣、因为它们提供的特性。

我们在该组件中寻找的主要特性如下:

-主电池电源电压介于4.2V 和3V 之间。
-按钮:
◦一个按钮被按下时、另一个按钮不是当前的。
◦按钮仅在按下时才起作用。
-其中一个方向(反向)应以大约一半的最大电机转速旋转。
-如果提供的电流超过电机失速电流(尚未选择),则停止电机运行。
-当电机以低速方向旋转(反向)时,LED1激活。
-如果电源电压低于3V ,电机必须停止运行。

如果您能告诉我这两个选项中的哪一个是最理想的、或者可能是一个既不是这两个选项中的哪一个都可以实现、那么我们应该使用外部电路等。

提前感谢。