This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:电机驱动器论坛

Guru**** 2440920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390825/drv8714-q1-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

你(们)好。

更改状态时、如下图所示、我观察到 SDO 端子上出现瞬时电压上升。 (照片中的白色圆圈)
您能否解释一下这种电压上升的原理?
PVDD= 2001 PVDD=12V
DVDD= 0V DVDD=5V
nsleep=0V nsleep=5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito San:

    请让我等到明天再研究这个问题、然后再找你。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、熊安山

    响应情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito San:

    SDO 是推挽输出结构、如图所示:

    当上拉和下拉 FET 均禁用时、SDO 引脚悬空(高阻态)。 由于它是高阻态、因此它会通过任何类型的耦合来拾取任何电压。  

    此致!

    Keerthi