This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:使用1个8718驱动5个电机解决方案

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392132/drv8718-q1-use-1pcs-8718-to-drive-5-motors-solution

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

你好、专家

我想使用1个8718来驱动5个电机。 要求如下所示:

1. motor1和 motor2需要正向和反向转弯、但 motor1和 motor2不同时使用。

2. Motor3和 motor4需要向前和向后转动,但 motor3和 motor4不同时使用。

3.电机5需要 正向和反向转动

4. M1和 M2中的一个、M3和 M4中的一个、M5中的一个都在一段时间内被使用。

我具有以下解决方案。 是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jay、

    是的、这是绝对合适的、很常见的。  实际上、这里有一张幻灯片、我们大概会使用像这样的2x DRV8718-Q1:

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。 我以前没有看到过这些幻灯片。 我将给您发送一封电子邮件。 方便时、请将这些幻灯片发送给我。 谢谢