This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:并行模式问题

Guru**** 2557850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391802/drv8912-q1-parallel-mode-questions

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

您好!

我们要将2个与负载并联的通道连接起来。 在第一个用例中、我们利用内置200Hz PWM 同时开启和关闭两个通道。 对于我们的第二次使用、我们计划错开2个通道、以有效地创建我们的负载所需的400Hz PWM。

我在数据表中看到了以下内容-"对于并联模式下的 PWM 运行、所有半桥都将映射到从4个 PWM 通道中选择的任何一个中选择的单个 PWM 通道、以避免 PWM 持续时间出现任何延迟、否则会导致出现不必要的 OCP 情况。" 这里讨论了(1) SPI 到输出传播延迟以及(2) OCP。

(1)对于传播延迟、因为每个周期为5000us (对于200Hz)、而每个数据表中的延迟最大为25us 这意味着400Hz 输出在相邻导通时间之间可能具有不相等的关断时间、但整体输出波形在一秒内仍将有400个脉冲。 在这种情况下、传播延迟似乎不是问题。 有没有其他方式的传播延迟可能使这个想法不起作用?

(2)对于 OCP、如果我们的负载仅消耗高达1A 的电流、即即使只有1个通道打开、也远低于 OCP 阈值、这意味着 OCP 在正常400Hz 运行下不会跳闸、看起来我们可以正常工作。 OCP 还有任何其他方式可能使该想法无效?

是否有任何其他限制会阻止我们 在此配置中使用 DRV8912来生成400Hz PWM?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dyson、

    Hmm 很有趣。 看起来基本上是手动实现两个通道的并行。  在这种情况下、需要手动确保避免击穿情况。  我可能会增加2倍的传播延迟、以保证避免 VM 击穿/短接至 GND。   

    对于2、由于手动实现并行、因此单通道 OCP 的 OCP 阈值将是。  因此、假设您避免短路情况、它应该可以正常工作。  

    尽管如此、由于这是一个非常不寻常的用例、因此我强烈建议在构建原型板之前在 EVM 上对其进行测试。  您可能需要移除0Ω 电阻器并使用您自己的微控制器来控制该器件、因为我认为我们的 EVM GUI 不支持您想要的功能。   

    此致!

    Jacob