This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:关于 DRV8908的 OLD 功能正常工作的电路

Guru**** 2440950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391453/drv8908-q1-about-the-circuit-that-the-old-function-of-drv8908-works-correctly

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

我是否正确地理解了将 DRV8908用作8通道推挽驱动器时、OLD 功能不可用?

我们正在通过将 DRV8908的 OUT1-8用作独立推挽驱动器来测试 OLD 功能、但 OLD 功能无法正常工作。

仅当 OUT1/2、3/4、5/6和7/8分别配置为半桥电路时、OLD 是否正常工作?

您的真的好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    OLD 功能可与推挽配置一起使用。

    当输出打开时、如果负载电流小于9mA、则可以检测到 OLD。

    如果在连接负载时也有 OLD 故障标志、建议检查负载电流电平。 如果负载电流电平低于18mA、则可能会发生 OLD 标志。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。
    抱歉、我的问题在某些方面措辞不佳。
    确切地说、我想问一下在下面链接的文档中、当用作8通道高侧/低侧开关时、旧功能是否可以在所有8个通道上使用。
    SLVAF04应用简报| TI.com

    如果可用、您能告诉我具体的电路和寄存器设置吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我错了。
    用于验证的电阻不正常、电流值低于9 mA。

    非常感谢!