This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243-Q1

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391510/drv8243-q1-drv8243-q1

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

你(们)好。

我们将在项目中将 DRV8243H (HW 型号)用于 hbridge。 我们在获取输出(OUT1和 OUT2)时面临问题。

我们已在独立模式下配置 IC、如下所示:

nSLEEP-高电平

DRVOFF-低电平

EN/IN1 -低电平

PH/IN2-高电平

在上述配置下、我们不会获得输出(OUT2)并且 nFAULT (pin26)为低电平。 请帮助我们解决这个问题。