主题中讨论的其他器件: DRV8317
工具与软件:
大家好、我使用 MCT8316Z 驱动5种不同类型的 BLDC 电机。
1)过热-
我们用于以18kHz、32V 的频率对其进行驱动 (驱动电流受 ILIM 限制为0.2 -2、具体取决于电机)
我们现在切换到50kHz、并间歇性地出现过热故障(基本上是在负载下、因此我假设使用了更多电流、然后它会出现故障)
我们尝试了18-30kHz、但没有看到故障。
压摆率为25V/us。 -这是问题吗? 我假设采用更快的开关速度将使 FET 更高效?
但是,我似乎找不到链接到当前的画。 它发生在具有1A 和1.5A 限制的电机上。
2) 2)器件配置:
-delay compensation-除了推荐值表(链接到转换率)-有没有办法测量/决定使用哪种延迟?
我真的不明白延迟补偿有什么作用?
-ADVANCE_LVL -我如何测量电机相位到霍尔同步,以便我可以更新此寄存器?
3) 3)我从一个电机上拍摄了一些图像并问了一些问题-
1-相位前面的 Beck EMF (标记为1)看起来不像相位打开部分后面的部分(标记为2)-有什么想法吗?
2-我假设换向开关(标记为3) 会在导通相的中间累积、但它似乎偏离中心~20deg?