This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:用于 CSA 的 TINA 模型

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1390192/drv8353r-tina-model-for-csa

器件型号:DRV8353R

工具与软件:

客户希望在电动踏板车系统上设计此栅极驱动器器件。 但他们希望使用 TINA 模型模拟 CSA 功能、如下方框图所示。 你可以帮助这个查询! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    感谢您的提问。 我已经分配了一名团队成员来设定时间表预期。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您的提问!  

    我认为对此电流感应设计进行建模的最佳方法是遵循器件数据表中给出的双向放大器配置内部图:  

    内部值并不容易分享、但这种一般形式详细介绍了单相 CSA 运行的重要方面、可以在 TINA 中使用类似的运算放大器/电阻器/和开关来复制这些方面、并实现类似的仿真。

    我希望这些信息对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、

    -约书亚