This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:如何处理不使用 GH1、SH1、GL1和 SL1的情况

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392492/drv8705-q1-how-to-deal-with-when-gh1-sh1-gl1-and-sl1-are-not-used

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

大家好、团队

美好的一天!

对于 DRV8705-Q1、如果未使用引脚 GH1、SH1、GL1和 SL1、我该怎么办?
是否刚刚保持打开?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我将在下星期一对其进行审核并向您提供反馈。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    GH1、SH1、GL1可以保持断开。 请将 SL1连接到与 GND 引脚(引脚1)电平相同的系统 GND。

    此致

    森田信也