请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 工具与软件:
我在想是否可以帮助我使用 DRV8323S 的一部分、即 SPI 通信。 1977和1971、当 CAL 在单向/双向位翻转之前和之后为高电平时、ADC 读取放大器输出、这意味着理想情况下、它应在(3.3V)之后显示2048 (1.65V)和4096 (3.3V) 
实际情况是根本不会写入位、因为 VREF (1.65V)不会变为3.3V、并且每当我发送读取指令时、我收到的是我在最近一条指令之前发送的命令。