This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:电荷泵频率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392855/drv8244-q1-charge-pump-frequency

器件型号:DRV8244-Q1

工具与软件:

有几个关于 DRV8244HQDGQRQ 电荷泵的问题。 您能帮助我提供所需的信息吗?

  1. 电荷泵的工作频率是多少。
  2. 电荷泵在待机模式下处于活动状态

假设电荷泵在睡眠模式下处于关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1. DRV8244-Q1的电荷泵是纯内部块、内部使用。 我们不是公开披露。

    2.是的。

    此致

    森田信也