This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:不同的引脚型号之间是否有功能差异?

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393662/drv8714-q1-is-there-any-functional-difference-among-of-pins-variant

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

DRV8714S-Q1 的40  引脚、48引脚和56引脚型号是否有功能差异?  对于每个型号、从56引脚器件中删除了哪些类型的引脚?  

此致、
OCHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi San、

    感谢您的提问。

    请参阅表4-1以了解 SPI 与 H 型号的比较。

    下面是针对40引脚与56引脚的注意事项

    AREF 引脚和 GND 引脚是我们一直要关注的关键差异。  

    在 DRV8714-Q1 RHA 封装上、AREF 引脚不存在、AREF 电源由 DVDD 引脚提供。 那么、这种差异会导致很小的规格号间隙。

    此致

    森田信也