This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:GateDrive 启用序列

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393338/drv8334-gatedrive-enable-sequence

器件型号:DRV8334

工具与软件:

我想询问有关 DRV8334的 GateDrive 启用序列。

似乎有3种方法可以启用栅极驱动。

1物理9引脚:DRV 关闭引脚、高电平禁用

 使用 SPI 时的2个 IC_CTRL2寄存器 ENABLE_DRV 位

3 MON_CTRL6寄存器 ALL_CH 位、SPI

要启用栅极驱动、  步骤是什么?

或以下步骤是正确的?

DRV OFF 引脚被 强制设为低电平。

2 MON_CTRL6寄存器 ALL_CH 位被清除为0b

3个 IC_CTRL2寄存器 ENABLE_DRV 位设置为1b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="616828" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393338/drv8334-gatedrive-enable-sequence "]

    DRV OFF 引脚被 强制设为低电平。

    2 MON_CTRL6寄存器 ALL_CH 位被清除为0b

    3个 IC_CTRL2寄存器 ENABLE_DRV 位设置为1b

    [报价]

    我认为这些步骤是正确的。 您可以使用以下任一步骤启用器件、而不需要全部使用这三个步骤。 请记住、"2 MON_CTRL6寄存器 ALL_CH 位被清除为0b"通常用作故障响应。

    此致、

    Yara