This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:涓流电荷泵的工作原理

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387865/drv8329-q1-working-principle-of-trickle-charge-pump

器件型号:DRV8329-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我发现有一种涓流电荷泵功能可以支持100% PWM 占空比。 我想知道它的工作原理、您是否有可以与我分享的相关材料?

此外、我在数据表第47页看到的图片表明、PWM 波形将在100%占空比下失真。 所以我想问一下100%的风道循环是否可以继续运行几个小时?

此致!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    感谢您的提问。 我已将其分配给一名团队成员、以审查和设定时间表预期。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我非常期待收到您的反馈,谢谢

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您是否有此方面的更新?

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    数据表指出、此器件可支持100%占空比。 很难回答器件可以支持100%占空比的小时数、因为这通常取决于电路板设计。 请记住 数据表中第8.2.1.1.2节的自举电容器和 GVDD 电容器选型中的以下注释

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    您可以帮助说明数据表第47页上的图8-14吗?

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此有反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我就这个数字咨询了我的团队。

    这些波形中圈出的行为是反电动势。

    此致、

    Yara