This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:单极步进电机驱动器

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955, DRV8847, DRV8932, DRV8805, DRV8935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394455/drv8803-driver-for-a-unipolar-stepper-motor

器件型号:DRV8803
主题中讨论的其他器件:DRV8805DRV8935、DRV8847、DRV8955 、DRV8932

工具与软件:

您好!

我需要控制单极电机、但我无法在双极模式下使用它、您是否有推荐的驱动器?

步进电机规格:

  • VEXTA PK245-02AA
  • 两相
  • 单极
  • 0.8A/相
  • 6V

我还需要能够使用 Arduino 控制驱动程序。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔您好!

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sloa312/sloa312.pdf。DRV8805 是一款通用型单极步进驱动器、集成了分度器、支持 STEP/DIR 接口。 如果电流(它确实支持0.8A/相)和电压(8.2V 至60V 的工作电源电压范围)能力符合您的应用、此器件将是理想之选。 您也可以遵循引用的应用手册中的建议。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的响应、问题是所有这些驱动器的工作电源至少需要8.2V、但对于我的应用、它需要6V (我想我已经查看了您链接的文档中的所有驱动程序、但如果我错过了、可以随意告诉我)

    此致、Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔、您好!

    对于6V 工作电压、DRV8847、DRV8932、DRV8935和 DRV8955可作为适合您应用的选项。  

    此致、Murugavel