This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:读取 ALGORITHM_variables

Guru**** 2438310 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393930/mcf8315c-q1-reading-out-algorithm_variables

器件型号:MCF8315C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8315C

工具与软件:

TI 团队:

我知道 在闭环运行期间可以通过 I2C 读取所有算法变量重新分配器。

我的客户希望  在系统监控功能的重复时间内读出这些函数-->  使用 I2C 可实现的此变量的典型采样频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:

    1. I2C 频率可以是100KHz 或400KHz

    2. MCF8315C 支持时钟拉伸、因此主设备可以更快地读取这个字  

    EVM 使用 MCF430、用于连接 MCF8315C 的软件可在 TI 下载。 com (用于评估模块(EVM)的 MOTORSTUDIO GUI |德州仪器 TI.com )

    4.共有72个字,包括调整寄存器,总读取时间接近1.1秒

    谢谢和最好的 Rgards

    Venkatadri S.