This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145P-Q1LEVM:固件更新后未建立连接

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8145P-Q1LEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393248/drv8145p-q1levm-connection-is-not-established-after-the-firmware-update

器件型号:DRV8145P-Q1LEVM

工具与软件:

团队成员、您好!

在更新固件之前、可以将 DRV8145P-Q1LEVM 连接到 GUI。

但是、显示了以下消息、我们执行了更新。

在此更新之后、GUI 将此 DRV8145P-Q1 LEVM 识别为如下所示的 DRV8245S-Q1 EVM、并且无法很好地建立连接。

为了 建立连接、我们是否能够将 固件恢复到原始固件?

或者、如果您有任何其他方法来建立连接、请告诉我。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    请参阅此常见问题解答、并告诉我这是否无法解决该问题:

    (3)[常见问题解答]为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI? -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi-San、

    所以最初他们可以连接 EVM、但更新固件后、无法建立连接。
    您如何看待这种行为?
    我们是否能够将 固件恢复到原始固件?

    此致、
    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    是的、可以。 转至 GUI 的上一版本、然后对器件进行编程。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi-San、

    对不起,我不明白你在说什么。

    能否一一一地解释一下程序?

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirata-San:

    您能告诉我您当前使用的 GUI 版本是什么吗? 例如、下图是1.0.0

    如果您使用的是更高版本、则可以使用此链接1.0.0:

    DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI (TI.com)

    并对器件进行编程:

    如果最新版本的 GUI 适用于前一种、则该器件应该可以与最新版本的 GUI 配合使用、这样他们就可以确保在尝试连接到 EVM 之前施加外部数字电源。 以下是最新版本、如果您还想使用相同的过程进行尝试:

    DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI (TI.com)

    以下是每个版本的更新内容:

    此致!

    Keerthi