This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:如果施加负载、输出会不同。

Guru**** 1860110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393477/drv8231-output-is-different-if-the-load-is-applied

器件型号:DRV8231

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 上测试 DRV8231。

它们设置了 PWM 输出的原理图、如下所示;

- Vpp 18V/PWM 50%/PWM 频率~低于200kHz

 0V Vmin、18V Vmax

如果输出端没有负载、PWM 波形的理想值如下所示:

但如果在输出端施加负载、PWM 波形如下所示;

是否正常运行? 或者出现什么问题?

我把书贴好了。 您还能否查看原理图?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    可能是所使用的电流衰减方法可能没有足够的时间从负载上消耗掉。 建议在驱动和制动(慢速衰减)之间切换以提高效率。  

    若要在驱动和制动之间切换、IN1信号应保持高电平、并应向 IN2施加 PWM 信号。  

    输入信号(IN1和 IN2)是如何施加的?

    有关更多信息、请参阅 电流再循环和衰减模式(修订版 A)

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想驱动压电 传动器。  

    我将尝试解释状态 IN1和 IN2。  IN1是 PWM 信号(PWM 50% 150kHz、1.8V)。 IN2始终处于低电平状态。

    Drv8231是否可以驱动压电式传动器?  压电执行器电容器大约具有4nF

    谢谢!

    仙云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许承均

    通过在 IN1上应用 PWM 并将 IN2保持为低电平、您可以在驱动和滑行状态之间切换。 当以这么快的速度进行开关时 、电流可能没有正确地从负载衰减。 尝试按照上一篇文章中的图像进行操作、并在 IN2上应用 PWM 并保持 IN1为高电平以在正向和制动(慢速衰减)状态之间切换。  

    此致!

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的、David

    我昨天解决了这个问题。 它有助于您的第一个评论。  

    谢谢!

    Senungyuoon