This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:扩展频谱

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393667/drv8955-spread-spectrum

器件型号:DRV8955
主题中讨论的其他器件:DRV8962

工具与软件:

您能介绍 DRV89xx 系列的展频行为吗?  我正在考虑控制压力控制器的比例阀、但我认为、如果我在示波器上看到它、可能会使阀"跳动"、因为该阀将响应展频的"节拍"。

是否有任何类似的电流 检测驱动器没有展频或无法击败展频?

谢谢

Glen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glen:

    展频将内部数字时钟调制在+/- 10%左右、以在更宽的频谱上分散峰值基频能量、并在没有任何外部缓解组件的情况下显著降低峰值。 这会对输出端的开关导通/关断边沿产生几百 ns 的影响。 请参阅下面来自另一个 H 桥驱动器 DRV8962的示例输出波形、其 PWM 占空比为50%。 无论 PWM 频率如何、边沿上的抖动都是恒定的。 如果没有 PWM 驱动器(即100%占空比的输出导通)、则不会有任何抖动边沿。  

    请参阅下面使用从 OUT1捕获的内容  20kHz  PWM 为50%。  

    请参阅下面使用从 OUT1捕获的内容  200kHz  PWM 为50%。 如前所述、抖动是恒定的、不会随 PWM 频率而变化。

    在驱动 BDC 电机或螺线管时、我们从未见过这种抖动会使它们"寻找"或产生任何可闻失真。 许多硬件控制 H 桥驱动器永久启用了此特性。  

    如果使用 DRV8955的电流调节功能、则 tOFF 值也会因展频而发生抖动。 我们从未见过这种调制会影响螺线管运行、因为 tOFF 介于7us 到32us 之间、抖动仅为100ns。 展频还可以调制电荷泵开关频率、以降低电荷泵开关产生的 EMI 峰值。

    [quote userid="616995" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1393667/drv8955-spread-spectrum 我正在考虑控制压力控制器的比例阀

    比例阀位置是如何控制的? 是电流调节来实现的吗? 或 PWM 开/关占空比? 还是通过驱动具有位置反馈的电机?  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提供的信息。  我同意、在数百个 NS 上出现抖动应该没问题。

    在回答您的问题时、我们希望利用电流来调节阀门位置、以便响应压力/流量的变化。

    谢谢

    Glen