This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:电源序列

Guru**** 2438390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394788/drv8912-q1-power-sequence

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

您好!

DRV8912的 VM 和 Vdd 电源轨是否有任何上电和/或断电序列要求?

谢谢!

Kyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dyson:

    DRV8912-Q1的 VM 和 VDD 电源轨不存在此类要求。 通常会使用 VM 的稳压器来生成 VDD 电源轨。 也可以通过 MCU 电源为 VDD 供电。  

    此致、Murugavel