This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:关于 BASE_CURRENT

Guru**** 2438320 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1392513/mcf8329a-about-base_current

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好、TI 专家:

在前面的主题中、我收到了 TI 关于 EVM [如何计算基极电流]的一些更正。

请参考该链接: e2e.ti.com/.../5316025

在使用 MCF8329A 的另一个应用中、具有这些值:R_SENSE = 1 mΩ、CSA_GAIN = 40V/V

因此、以安培为单位的基极电流必须为37.5A、并且 GD_CONFIG1中的 BASE_CURRENT = 0x400。

此外、我配置了以下故障限制:ILIMIT = 40%、HW_LOCK_ILIMIT=80%、LOCK_ILIMIT=65%。

启动电机并增加负载、直到其因相电流(峰值)= 16.5A、扭矩= 0.16Nm 时出现 HW_LOCK_LIMIT 错误而停止。

然后我想增加扭矩限值、从而将 CSA_GAIN 调整为20V/V、但将 BASE_CURRENT 保持为0x400。

但是、使用相同的故障限制设置、可以在相 电流(峰值)= 33A 和扭矩= 0.38Nm 时驱动电机、直到其因 HW_LOCK_LIMIT 错误而停止。

寄存器 GD_CONFIG2中的 BASE_CURRENT 值似乎对基极电流无影响、该基极电流用作基准和电流阈值。 当 CSA_GAIN = 20V/V 且 r SENSE = 1m 时、基极电流必须为75A 且 BASE_CURRENT = 0x800 尽管基极电流设置为0x400 (即37.5A)、但实际结果表明参考的值(例如 ILIMIT 和 OL_LIMIT)也以75A 为基准。

但是、当我设置 BASE_CURRENT=0x800且 CSA_GAIN=20V/V 时、电机启动失败

您知道此问题的哪些解决方案?

此致、  

Thao N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thao N:

    EMV 上组装的1m Ω 分流器针对开关频率显示了额外的阻抗、并且调节会受到影响。

    如果您发现1m Ω 的较小封装(我们将很快更换部件号并发布)或更改为更高的 RSENSE。

    我将在下周初为您提供一些部件号。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri S:

    感谢您的答复。

    很抱歉、我的问题不清楚。

    我不想找到较小的1m Ω 封装或更高的 RSENSE。

    我只是不明白为什么寄存器 GD_CONFIG2中的 BASE_CURRENT 值对基极电流(用作基准和电流阈值)没有影响?

    当我将 CSA_GAIN 的值设置从40V/V 修改为20V/V 时  同时将基极电流保持在0x400。  尽管电流限制阈值(%BASE_CURRENT)相同、  相电流限制增加了

    您能否说明导致此问题的原因?

    谢谢、此致

    Thao N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、

    我理解您的问题。  

    基极电流为(VREF-VREF_SEL)/(RSENSE*CSA_GAIN)、我们需要根据 CSA 增益对基极电流寄存器进行适当的编程、并且不要像您正在做的那样改变基准。  

    如果我们这样做的话、我会向您确认可能出现的错误。

    我建议根据这些选择更改 RSHUNT 或 CSA 增益并对 BASE_CURRENT 进行编程。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri S

    我理解我的问题。 感谢您的回答。

    谢谢、此致

    Thao N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri S

    我期待很快收到您的回复、了解如果我们将 GD_CONFIG2设置为不同于基极电流的潜在问题。

    谢谢、此致

    Thao N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thao N

    我会在下周早些时候就此给你回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.