This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:计算具有 D 轴- Q 轴电流的 BLDC 电机的 RMS 电流

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395665/boostxl-drv8320rs-calculating-rms-current-of-a-bldc-motor-with-d-axis---q-axis-current

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301

工具与软件:

尊敬的团队:
  我们正在为 BLDC 电机开发电机驱动器和固件。 我们在下面提出了一些疑问、

    1.如何使用 D 轴和 Q 轴电流计算电机相电流? 我们发现 Altair 嵌入中的 i (rms)= sqrt (Iα^2+ Iβ^2)是正确的吗? 我可以将此 I (rms)设置为电机额定电流吗?  
    2.为什么电流采样频率是 PWM 频率的一半?
    3.我们也在开发感应电机的算法,如何设置 D 轴电流限制(因为它的扭矩决定因素)?
    4.我们在 HVACI_Sensored 中运行感应电机(控制套件示例)。 因为、如果我在电机运行条件下移除编码器、而不是突然停止编码器、则编码器会启动
         它正在低速运行。 这是什么原因呢?
    5.为什么即使栅极驱动器和 MOSFET 能够处理更高的电压和电流、BOOSTXL-DRV8301也被限制在6V 至24V、10A 的电压下工作?
 

谢谢!
Sathish P