This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:延迟补偿和压摆率对高占空比值的影响

Guru**** 2438370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1391451/mct8316z-effect-of-delay-compensation-and-slew-rate-on-high-duty-cycle-values

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

你(们)好

我的驱动器配置为35kHz、压摆率为200V/us。

PWM 设置为95%时、输出电流没有达到 ILIM 值、而我看到 ILIM 的~50%输出。

驱动器延迟补偿是否可能阻止我达到高直流(占空比)。

即-如果驱动器设置为35kHz、且延迟补偿为1.2usec -->约为28uSec 周期时间的10%。

在之前的0延迟补偿和25V/us 设置中-我没有此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 liiran:

    请让我看看这个问题、我会在第二天给您回复。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liran:

    Eric 已不在办公室、我们的团队将在本周结束前回复您的问题。

    我们需要 阅读 此线程并了解问题和状态、请提供日间。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liran:

    您使用的是硬件型号还是 SPI 型号?  如果是 SPI 型号、我们可以选择减小 DLY_TARGET。  

    即使在其他情况下、我们在关闭期间也有1.4us 的窗口。

    您是否检查了引脚电平 ILIM?

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.