This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:热设计参考资料

Guru**** 2435040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395149/drv8705-q1-thermal-design-reference-materials

器件型号:DRV8705-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8718-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

大家好。

您是否有一些热设计材料可供 参考? 客户需要这些解决方案来设计 DRV8705和 DRV8718。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请参阅数据表。 例如、DRV8718-Q1具有9.2.2.3功率耗散部分。 它展示了 Tj 计算示例。

    有关 PCB 布局、请参阅 EVM 原理图和布局。 它位于 TI.com 产品文件夹中

    www.ti.com/.../DRV8718S-Q1EVM

    此致

    森田信也