This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:大规模生产编程工具

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389670/mcf8316a-mass-production-programming-tool

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

您好!

问题1
我们已确认、已计划在2022年第二季度发布诸如 Gang 编程器的 JIG、以进行大规模生产编程。 有任何相关更新? 我们正在寻找用于 MCF8316A 的大规模生产编程工具。

问题2
使用内置降压稳压器时、如果它未在外部使用而仅用于为内部 DVDD 供电、我们应该估算多大的电流容量?
使用内置降压稳压器时、如果它未在外部使用而仅用于为内部 DVDD 和 AVDD 供电、我们应该估算多大的电流容量?

问题3
使用内置降压稳压器时、了解到 AVDD 的输出为20mA MAX 外部加内部 DVDD 消耗电流= 170mA 外部/负载输出是否正确?
此外、如果在下表中被红色框包围的条件下使用、外部 L 为600mA (最大值?)、那么可以使用额定电流约为1A 的器件吗? 是否有任何建议的线圈条件?

问题4。
在以下电路的情况下、内部 DVDD 由降压稳压器供电、但 DVDD 消耗了多大的电流(典型值、最大值)?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    [报价 userid="465179" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389670/mcf8316a-mass-production-programming-tool "]我们已确认计划在2022年第二季度发布一个像 Gang 编程器这样的 JIG 来进行大规模生产编程。 有任何相关更新? 我们正在寻找用于 MCF8316A 的大规模生产编程工具。

    目前我们计划在第4季度早期发布产品(MCx Gang 编程器)。  

    [报价用户 id="465179" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1389670/mcf8316a-mass-production-programming-tool "]在使用内置降压稳压器时、如果它未在外部使用并且仅用于为内部 DVDD 和 AVDD 供电、我们应该估计多少电流容量?[/QUOT]

    内部降压稳压器的电流容量将取决于使用的电感器/电阻器。 数据表的表7-1中提供了使用降压稳压器时的最大电流容量。  

    如果在下表中红色框所包围的条件下使用、则外部 L 为600mA (MAX?)、那么可以使用额定电流约为1A 的器件吗? 是否有任何建议的线圈条件?

    使用最大额定电流为1A 的电感器将是不错的选择。 如果您想得到 47uH 电感器的推荐、我们 在 EVM 中使用了器件型号78438335470。

    在以下电路的情况下、内部 DVDD 由降压稳压器提供、但 DVDD 消耗的电流是多少(典型值、最大值)?

    我需要一些时间来研究这一点。 我的目标是在7月25日前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    问题2: 您的答案提到了为内部 DVDD/AVDD 供电时的最大电流容量。 仅向内部 DVDD 供电时的最大电流容量如何?

    问题5. 我们期待您的最新消息。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们很好奇为什么客户对了解 DVDD LDO 的电流要求感兴趣。 客户能否就他们对此感兴趣的原因向我们提供意见?  

    Q2.
    使用内置降压稳压器时、如果它未在外部使用而仅用于为内部 DVDD 供电、则我们应该估算多大的电流容量?[/QUOT]

    DVDD 通常仅拉动~Ω 1 mA。 如果不需要内部降压稳压器来提供外部电路或 AVDD、我们的建议通常如下图所示:

    示例原理图:

    Q4.
    在以下电路中、内部 DVDD 由降压稳压器供电、但 DVDD 消耗的电流大小(典型值、最大值)是多少?

    DVDD 将消耗大约~μ A 的1mA。 客户能否告诉我们他们为什么想要知道 DVDD 的典型电流消耗和最大电流消耗?

    此致、

    约书亚

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua:

    内部降压稳压器电流容量将取决于使用的电感器/电阻。 数据表的表7-1中提供了使用降压稳压器时的最大电流容量。  [报价]

    内置降压稳压器的最小输出是多少-换句话说、内部 DVDD (约1 mA)和内部 AVDD 使用的总电流是多少?

    数据表将 IAVDD 描述为"外部模拟稳压器负载"、所以我假设它是从外部而非内部使用时的电流。

    我想知道 IC 内部 DVDD 和 AVDD 消耗的总电流、而不是最大值。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们想知道为什么客户有兴趣了解 IC 中 AVDD 和 DVDD 消耗的电流? 我们通常不会向客户提供此规格。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我想知道内部 AVDD 和 DVDD 的电流消耗是因为我想让电感器的尺寸尽可能小。

    当我观察到内部稳压器的实际电流消耗低于1mA 时、 我想确认这个实际值是否合理。

    内部 AVDD 和 DVDD 仅用于为内部逻辑电路供电、因此我不认为会有大电流流动、但我想知道内部 AVDD 和 DVDD 的最大电流消耗、因为我想​​在设计时将它们用作参考值。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请查看 我们系统团队的回复:

    " DVDD 消耗降压稳压器输出(FB_BK 引脚)的20mA。 如果 BUCK_PS_DIS 设置为0b、则 AVDD 会消耗来自降压稳压器输出(FB_BK 引脚)的10mA 电流。 如果 BUCK_PS_DIS 设置为1b、则 AVDD 直接通过 AVDD LDO 消耗来自 VM 的10mA 电流(由于10mA 的 AVDD 负载电流由 VM 到 AVDD 的线性电源提供、因此效率较低)。"

    此致、

    约书亚