This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:过流保护

Guru**** 2435040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394896/drv8328-overcurrent-protection

器件型号:DRV8328

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户遇到过流保护方面的问题。 下表是否正确?

提供中断 出错
问题1 PVDD-SHx 之间的电压监控器 无电压监控器
问题2 SHx-LSS 之间的电压监控器 无电压监控器

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    是的、是这样。 仅当相应的 MOSFET 处于开启状态且经过抗尖峰脉冲周期后、才会发生 VDS 过流故障。 这是因为、当 MOSFET 关断时、即使没有电流流过 RDSon、VDS 电压也可能远大于 VDS_OCP 阈值。

    此致!

    Davis