This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:电流镜输出

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387605/drv8214-current-mirror-output

器件型号:DRV8214

工具与软件:

关于电流镜输出、我有两个问题:

1 -表8-6和8-7中的电流镜增益与 电气规格表中的值不匹配(GAIN_SEL = 000时为225uA/A 与244uA/A)

2 -在某些情况下、电流镜输出似乎存在~60mV 的偏移。  在电机电压关闭时、我们可以通过退出睡眠模式可靠地重复误差。  在电机电压开启的情况下退出睡眠模式后、系统会按预期可靠运行。  我们在3.3V 下运行电机电压、并使用阻值为4.02K 的 IPROPI 电阻(增益设置为244uA/A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    感谢您带来1。 提请我们注意、我已就此通知了我们的系统团队。  要使用的正确值是电气特性表中的值、 244uA/A .   

    [报价 userid="181705" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1387605/drv8214-current-mirror-output ]2 -在特定情况下、电流镜输出似乎有~60mV 的偏移。  在电机电压关闭时、我们可以通过退出睡眠模式可靠地重复误差。  在电机电压开启的情况下退出睡眠模式后、系统会按预期可靠运行。  我们将在3.3V 下运行电机电压、并使用增益设置为244uA/A 的4.02K IPROPI 电阻值。[/QUOT]

    这是在 EVM 上还是在您自己的板上?  如果使用 EVM、您能否发布电路板顶部的图片?  我要确保它是 MD069A 或 B、而不是具有原型器件的 E1或 E2。   

    您处于哪种控制模式- PH/EN 还是 PWM?  正向和反向切换是否可见、将 nSLEEP 切换为低电平然后再切换回高电平是否可以解决该问题?  

    电机电压关闭时退出睡眠模式

    这是否意味着 VM=0V (OFF)、设置 nSLEEP=HIGH、 然后打开 VM=3.3V、设置器件设置、开始运行电机?  尝试获取足够的信息以便我可以尝试在 EVM 上复制它。  

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这位于我们自己的板上。  我们在 PH/EN 模式下运行。  我相信它在两个方向上都是相同的、但不能确定我是否正确记住了我们测试过的所有组合。

    VM=0V (OFF)、设置 nSLEEP=高电平、 然后 打开 VM=3.3V、设置器件设置会产生问题、切换 nSLEEP 会将其清除。  我们的原始设计具有控制 nSLEEP 和 VM 稳压器 EN 的相同信号、因此它们并不是独立的、但只要我们在 VM 降至约2V 以下之前将 nSLEEP 恢复至高电平、一切都很好。  我们对原始电路板进行了修改、以分离控制信号、从而确保我们确定了正确的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    谢谢、听起来不错、我会在接下来的几天内重新创建。  如果您有可以帮助的 EVM、但如果没有、也可以尝试在 EVM 上重新创建。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我们可以使用 PC 软件控件在 EVM 上重新创建错误。  为简单起见、我们使用了100mA 电阻负载。  如果在存在 Vmot (Vsup)时芯片退出睡眠模式、则 IPROPI 输出符合预期(36mV)。  如果在不存在 Vmot (0v)时芯片退出睡眠模式、则 IPROPI 输出为低电平(20mV)。  我们还发现另一个误差、即软件的电流报告比 IPROPI 输出显示的值高50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在复制此错误方面是否有任何进展、或者是否了解导致此错误的原因?