This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:用于无人机应用

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329EVM, MCF8316A, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395082/mcf8329evm-for-drone-applications

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316AMCF8315A、MCF8329A

工具与软件:

能否将 MCF8329EVM 用于无人机应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    您是否愿意分享您的电机规格? MCF8329EVM 可用于无人机应用、但如果电机适用于这些电机驱动器、您或许可以使用 MCF8316A 或 MCF8315A 来节省 PCB 空间。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的响应。

    我们为不同的应用使用各种电机、所有这些电机都在 MCF8329EVM 的规格范围内。 这仅用于测试目的。 我们的目标是将电流增加到高达60A、同时将电压保持在60V 以下。 我能否使用多个并联 MOSFET 来达到所需的电流额定值、或者我是否应该考虑更改其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该 EVM 没有任何 BEMF 传感。 是否可以用于无人机应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babji:

    我能否使用多个并联 MOSFET 来达到所需的电流额定值?或者我是否还需要考虑更改其他参数?

    使用并联 MOSFET 应该没有问题。

    我建议查看我们的 驱动并联 MOSFET 应用简报、了解并联 MOSFET 的布局和设计技巧。

    此 EVM 没有任何 BEMF 传感。 是否可以用于无人机应用。

    MCF8329A 可用于无人机应用。 MCF8329A 具有内部 BEMF 检测、用于 MCF8329A 的多种功能、例如确定何时从开环切换到闭环。

    此致、

    约书亚