请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8876 工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户想知道在电机仍在正向旋转的情况下是否可以反转旋转。 (使用 PH/EN 控制模式时)
客户想知道是否自动插入了死区时间。
此致、
Kei Kuwahara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户想知道在电机仍在正向旋转的情况下是否可以反转旋转。 (使用 PH/EN 控制模式时)
客户想知道是否自动插入了死区时间。
此致、
Kei Kuwahara
您好、 Kuwahara-San、
内部死区时间适用于 输出 FET HS 和 LS 开关转换。 这是自动插入的、以避免击穿电流可能损坏输出 FET。
这不适用于由 H 桥驱动的 BDC 电机的方向反转(包括 PH/EN 控制模式)。 应用系统设计必须处理这些情况、并确定 H 桥应如何在方向反转期间耗散 BDC 电机的能量。 一旦切换 PH 以进行方向改变、电桥将在电机仍在旋转时立即切换至相反的方向、从而导致系统(FET、电源等)吸收大量能量 必须考虑这些因素。 客户 在反转电机之前、在所需的时间段内插入滑行(Hi-Z)或制动(LS 慢速衰减)控制设置。
此致、Murugavel