This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:将 nSleep 永久连接到24V

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395939/drv8962-connecting-nsleep-permanently-to-24v

器件型号:DRV8962

工具与软件:

你好:)  

我有一个关于 nSleep 引脚的最大电压的问题。 数据表指定的最大值为 VVM。 在我的设计中、我将 nSleep 引脚直接连接到了 VVM (24V)、一切都正常。 但是、这是一种可持续设置、还是仅 VM 是绝对最大额定值?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    nSLEEP 引脚上的 VM MAX 规格仅为其绝对最大额定值、因为它紧邻达到 VM 电势的 CPL 引脚。 此引脚的输入逻辑高电平 VIH 最大值规格为5.5V。nSLEEP 连接到 VVM 不是该引脚的有效工作条件。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您快速回答。 我将使用一个额外的 LDO 为引脚提供5V 电压