请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8962 工具与软件:
您好!
我 通过 DRV8962的 DVDD 输出为一些 ADUM 隔离器供电。 它们总共消耗约20mA。 到目前为止、一切正常、测得的电压(DVDD)约为4.9V。 我使用的是24V 的 VCC。
使用 DVDD 输出将使我无需额外的3.3V LDO。
此设置是否可持续?
感谢您的回答。
此致、 
Chris 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.