This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:内部 LDO 输出 DVDD -最大值 功耗?

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395941/drv8962-internal-ldo-output-dvdd---max-power

器件型号:DRV8962

工具与软件:

您好!

我 通过 DRV8962的 DVDD 输出为一些 ADUM 隔离器供电。 它们总共消耗约20mA。 到目前为止、一切正常、测得的电压(DVDD)约为4.9V。 我使用的是24V 的 VCC。

使用 DVDD 输出将使我无需额外的3.3V LDO。

此设置是否可持续?

感谢您的回答。

此致、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    片上 LDO 不用于支持外部负载。 20mA 对于 LDO 而言是相当高的负载电流。 采用24V 电压时、此负载将导致 LDO 上的功耗更高。 它的内部负载不会超过几 mA。 遗憾的是、您提到的设置无法持续。 感谢您的到来。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您快速回答。 在这种情况下、我将使用额外的 LDO。