This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350H-EVM:H/W 器件 VDS 设置问题

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395999/drv8350h-evm-h-w-device-vds-setting-question

器件型号:DRV8350H-EVM

工具与软件:

你(们)好

I use  设备:DRV8350HRTVR (HW 版本)

下面有一些问题

1.使用 MOSFET VDS 过流保护(OCP)

要设计 OCP、只需9项即可选择

(可以设置其他电阻器以获得其他 VDS 吗?)

2. 如果选择 VDS = Hi-Z、则表示 VDS 引脚悬空?

3.表6仅适用于 SPI 模式是否包含 硬件版本?

如果包含 HW 版本、如何映射 OCP_MODE=?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHIHHSUAN:  

    感谢您将您的问题发布到我们的论坛!

    [报价 userid="549784" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395999/drv8350h-evm-h-w-device-vds-setting-question "]

    1.使用 MOSFET VDS 过流保护(OCP)

    要设计 OCP、只需9项即可选择

    (可以设置其他电阻器以获得其他 VDS 吗?)

    [报价]

    对于该器件、列出的表选项是唯一可用的模式。 如果您选择的硬件配置电阻器与9个选项之一不匹配、则您的设置可能会浮动到最接近9个硬件配置之一的 VDS 设置。

    2.  如果我选择 VDS = Hi-Z、则意味着 VDS 引脚悬空?[/QUOT]

    是的、高阻态表示 VDS 引脚未连接到任何地方(VM、GND 等)并且悬空。

    [报价 userid="549784" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395999/drv8350h-evm-h-w-device-vds-setting-question "]

    3.表6仅适用于 SPI 模式是否包含 硬件版本?

    如果包含 HW 版本、如何映射 OCP_MODE=?

    [报价]

    该表列出了主要针对 SPI 型号的设置、但通过查看数据表的第8.3.6节、我们将在适用时介绍硬件型号设置。

    对于 HW 型号器件、OCP_MODE 默认配置为8ms 自动重试。

    我希望这些信息对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请进一步联系!  

    此致、

    -约书亚