工具与软件:
您好!
设计条件为160,000pps、但由于评估板的限制、已确认该条件为65,536pps 或更低。 假设每秒的脉冲数为160,000pps、但在 DRV8452/62数据表的6.3建议运行条件中、最大 ƒSTEP 规定为100kHz。
问题1。 每秒160,000pps 脉冲的操作是否超出了建议的操作? 它是否应保持在数据表中建议的100kHz 范围内?
问题2: 数据表6.3指出"阶跃输入可在高达500kHz 的频率下运行、但系统带宽受电机负载限制"。 这是什么意思?
问题3。 如果有什么我应该检查,以防止失去同步,我将非常感谢您的建议。
问题4。 从数据表中可以看出、使用静音步进功能时、似乎无法使用同步丢失检测。 是否可以同时使用静音步进功能和不同步检测? 我想通过控制电机来抑制驱动噪声、同时避免降压。
问题5. 从我从数据表中可以看到的来看、似乎无法调整过流阈值。 用户是否可以设置过流阈值?
最后、我想向您发送电机测试环境(其中包括公司内部信息)、您能否批准我的私人消息?
谢谢!
Conor