This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《DRV8452:DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE 调优指南》

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8452, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1396477/drv8452-drv84xx-drv89x2-drv82x2-evm-software-tuning-guide

器件型号:DRV8452
主题中讨论的其他器件: DRV8462EVM、DRV8462

工具与软件:

您好!

您能否提供 DRV8452的调优指南或使用 GUI (DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE)的开发指南? 我想澄清一下开发流程需要采取哪些步骤。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    该器件的数据表中提供了使用 DRV8452开发应用所需的所有信息。 除此之外、还可使用 DRV8462EVM 进行产品评估。 DRV8462EVM 采用 DRV8462 DDW 封装、这是一款超集步进驱动器器件、在功能上与采用 DDW 封装的 DRV8452完全兼容。 DRV8452也可作为子集选项提供。  EVM 网页上提供了 DRV8462EVM 用户指南、 介绍了如何借助 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI ( https://www.ti.com/tool/DRV8462EVM)使用 EVM。 可从 https://www.ti.com/lit/pdf/slou558查看并下载 EVM 用户指南。 

    除此之外、EVM 网页还提供 EVM 硬件设计文件和 EVM 固件源代码供下载。 对于对该器件的自动扭矩功能感兴趣的用户、此应用手册将提供额外帮助、网址为 https://www.ti.com/lit/an/slvaff1/slvaff1.pdf。谢谢你。

    此致、Murugavel