请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462 工具与软件:
初始学习当前的团结是什么? mA 或什么?
同样的问题也适用于 ATQ_TRQ_MIN 自动扭矩计数下限。
单元是什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
初始学习当前的团结是什么? mA 或什么?
同样的问题也适用于 ATQ_TRQ_MIN 自动扭矩计数下限。
单元是什么?


尊敬的 Fabio:
在以下代码片段中以黄色标记的值是基于 VREF 电压设置的电机电流的电流比例因子。 Current IFS (A)= VREF (V)/kV (V/A)。 这些值为8位宽、0将 对应于设定电流的1/256 x 100%、0xFF 或255将对应于 设定电流的256/256 x 100%。 对于初始学习电流、此比例因子的计算公式为= ATQ_LRN_MIN_CURRENT (寄存器值)* 8。
自动扭矩初始学习电流比例因子(ATQ_LRN_MIN_CURRENT (寄存器值)* 8)必须> ATQ_TRQ_MIN 比例因子、且(自动扭矩初始学习电流比例因 子+要学习的电流步长)必须< ATQ_TRQ_MAX 比例因子。

此致、Murugavel