主题中讨论的其他器件: MCF8316A
工具与软件:
我们正在考虑 用于新设计的 MCF8316AEVM 电机控制器、其中的一些功能令我印象深刻。 我已经阅读过168页的 MCF8316A 数据表/手册几次、但我还有几个问题...
1) 1)是否有可设置的寄存器来调整提供给电机每个相位的功率? 我看到只读 PHASE_CURRENT_x 寄存器、但我不清楚如何设置驱动。
2) 2)我无法找到在 MPET 斜降阶段确切设置的内容。
-它是否确定了在 MPET 运行时存在的机械负载所需的最小电流(从而设置只读寄存器 PHASE_CURRENT_x)?
-它是否决定了芯片转换到恒定电流模式的 BUS_CURRENT_LIMIT (降低扭矩)?
-是设置其他一些(可写的)寄存器,用于设置每个相位向电机提供的功率级别
感谢您的任何帮助、
Larry