This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:当电流2A、芯片爆炸时

Guru**** 1753810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395926/drv8316c-when-current-2a-the-chip-explodes

器件型号:DRV8316C

工具与软件:

输入24V、空载或小电流操作是正常的、当电流逐渐增大到2A 时、芯片发热并爆炸管子、驱动电压波形波动、如图所示。 下面显示了原理图和 PCB、请提供一些建议。 哪些因素可能导致此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    不确定是不是这是导致您出现问题的原因、但输出的布局不是最佳的。 我会查看 DRV8316EVM 硬件设计文件、以便将 EVM 布局与您的 EVM 布局进行比较。

    如果您想发送原理图的 pdf、我也可以查看一下。

    此致、

    Yara