This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:MOTO 驱动信号

Guru**** 2432620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1394331/drv8834-moto-drive-signal

器件型号:DRV8834

工具与软件:

您好、TI:

我们希望按数据表仔细检查信号。

我从数据表中捕获了以下图片:

我们要检查电流、您是否知道哪个信号??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blue、

    图中所示的正弦波电流捕获是线圈 A (或线圈 B)电流。 这 通常使用示波器电流探头(钳位)进行测量。 如果您捕获 AISEN 或 BISEN 波形、您可能会在每个高侧 FET 导通时看到正半周期一。 例如下面的示例波形。 它还可能因为其低振幅电压电平而嘈杂。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。