This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:如何连接 MCF8316A 和 MSP-EXP430FR2355

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MCF8316A, MCF8316AEVM, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1395077/mcf8316a-how-to-connect-mcf8316a-and-msp-exp430fr2355

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355、、 MSP430FR2355

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 MSP-EXP430FR2355作为一种调试安装在定制板上的 MCF8316A 的方法。

除了更新 MSP-EXP430FR2355上的固件之外、我还需要做什么来进行调试吗? 此外、I2C 是否是连接 MSP-EXP430FR2355和 MCF8316A 的唯一电缆? 请告诉我是否需要连接任何其他电缆。

谢谢!

Conor